This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESPI 至 UART (4通道、具有看门狗功能)

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/823773/espi-to-uart-4ch-with-watchdog-function

大家好、

我想知道我们是否有一个芯片将 Intel ESPI 转换为 UART (4ch、具有看门狗功能)。 如果可能的话、这是一种简单的方法来取代 Fintek F81218的方法。

http://www.fintek.com.tw/index.php/i-o-controller-and-i-f-management/item/2-f81218

 期待您的回复。 谢谢!

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marc、

    我们有电压电平转换器、但没有转换通信协议的器件。 我建议与接口团队进行检查。 我会将帖子重新分配给他们、看看他们是否能提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marc、

    我们目前没有使用'ESPI"协议进行通信的 UART 器件。 我们的 UART 器件只需对没有内置 UART 的旧/旧处理器执行串行到并行和并行到串行操作。

    -Bobby