This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2T45:长时间使用局部断电模式是否安全?

Guru**** 2905180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/823721/sn74lvc2t45-is-the-partial-power-down-mode-safe-for-long-duration-use

器件型号:SN74LVC2T45

数据表指定了一种局部断电模式、该模式在其中一个电源加电、另一个电源断电时激活。 我想关闭 VCCB、同时保持 VCCA 和输入上电。 这将是99%的工作时间、一次最多6秒的条件。 对于高占空比和长持续时间使用、这种局部断电模式是否安全?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表对局部断电模式没有任何时序要求、如果您保持在数据表规格范围内、则没有问题。

    谢谢!

    卡兰