This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT08:峰值输出电流

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/822784/sn74ahct08-peak-output-current

器件型号:SN74AHCT08

大家好、

我的客户正在评估 SN74AHCT08。 您能为以下问题提供帮助吗?

客户表示系统中该器件的输出端的输出电流为150mA、持续0.3 μ s。 这是可以接受的吗? d/s 未描述峰值电流、因此客户想知道该器件可以处理多少峰值电流。

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口您好、

    您是否说 SN74AHCT08输出150mA 的电流? 这是过大的电流、可能会对器件造成损坏。 如果您查看 IOH 和 IOL 规格、这些是器件应输出的最大电流。 数据表的绝对最大值表中也有25mA 的持续输出电流限制。

    器件的输入是否缓慢或嘈杂? 是否有任何输入悬空? 这些是器件中出现大电流的一些常见原因。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan-San、

    感谢您的回答。

    抱歉、150mA 是拼写错误。 对于0.3 μ s、正确的数字为120mA。   SN74AHCT08是否具有峰值电流规格?

    客户似乎是通过栅极电阻器将 SN74AHCT08连接到 MOSFET 栅极。  我建议客户在 SN74AHCT08和 MOSFET 之间添加栅极驱动器 IC。

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    逻辑器件很小、没有任何有用的热质量。 对于最实用的用途、连续电流额定值(25mA)是峰值电流额定值。

    仅在极短的时间内、即驱动低至50pF 的负载时、才允许更高的电流。 显然、该 MOSFET 具有更大的输入电容;300ns 的时间太长。

    可以将逻辑器 件(甚至多个并行 CMOS 输出)用作栅极驱动器、并使用一个将电流限制为25mA (或 N×25mA)的栅极电阻器。 但是、如果开关时间过长、则必须使用更强的栅极驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的回答。 我知道。

    此致、

    山口