This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 换档杆部件搜索帮助3.3V 至5V

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, SN74LV1T125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/823329/lever-shifter-part-search-help-3-3v-to-5v

主题中讨论的其他器件:TXS0102SN74LV1T125

我希望 TI 能为我推荐一些器件。

我需要一个简单的3.3V 至5V 逻辑控制杆转换器。 它必须具有 EN 引脚以强制高 z

单向。 3.3V 输入逻辑5V 输出逻辑。 由于信号将高达但不超过10MHz、因此输出应为推挽。

只需要1个通道。 希望具有单通道但最多4通道选项、以减小器件尺寸。

我找到了这个(TXS0102)、但我确信还有很多其他选项。 有太多的选择让我自己觉得很遗憾、我相信我缺少很多比这个更便宜的好选择。

一个更好的选择是像 on Semi 那样小而便宜的东西。  M74VHC1GT125DF2G。 您是否有交叉参考?

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    最简单的解决方案是使用 SN74LV1T125。 此器件支持单电源、3.3V 至5V 转换。 如果您需要发回信号、它还可用于5V 至3.3V 转换。