This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:Vccb 引脚23与 A;24:引脚23是否可以保持悬空?

Guru**** 2940250 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245, SN74LVCC3245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/823124/sn74lvc8t245-vccb-pins-23-24-can-pin-23-be-left-floating

器件型号:SN74LVC8T245
主题中讨论的其他器件: SN74LVCC3245A

我有一位客户希望将其 SN74LVCC3245A 替换为 SN74LVC8T245器件。

他不想更改电路板布局。

这两个器件基本上都是引脚兼容的。

但是、当前器件 SN74LVCC3245A 将引脚23用作 NC 引脚。

但 SN74LVC8T245器件具有适用于引脚23和引脚24的 Vccb。

是否可以使引脚23悬空? 或者、这对于为内部电路的不同部分供电是否必要、而将其保持悬空会导致不良影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    是的、需要连接此电源才能使器件正常工作。