This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM567C:用于在输入信号与中心频率匹配时提供晶体管开关至接地输出、但我看到的是光石

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LM567C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/822399/lm567c-is-designed-to-provide-a-transistor-switch-to-ground-output-when-the-input-signal-matches-the-center-frequency-but-i-am-seeing-the-oposite

器件型号:LM567C

团队、

我的客户发现与数据表不符的行为:

LM567C 的数据表指出:“该器件旨在在输入信号与中心频率匹配时提供一个晶体管接地输出”。 我有一个连接了麦克风和前置放大器作为输入的器件、我的输出显示为低电平、直到我打开音调发生器、然后它切换为高电平。 当我阅读数据表时、这与说明以及所示的示例波形相反。 我的第一个想法是,环境噪音足以让我真正阅读,但打开我的音调发生器并看到输出开关后,我相信我会出现相反的行为。 我在这里是否遗漏了一些东西?

谢谢!

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    我不是很熟悉器件、但会尽最大努力在这里为您提供帮助。

    基于图13。 在检测到中心频率附近的频率之前、输出看起来应保持高电平。 这似乎与文字中的描述相匹配。

    当您将频率更低时、会发生什么情况?它是否会恢复到低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当音调发生器关闭时、有多少噪声? 如果超过10mVrms、它可能会检测到中心频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    从客户处更新:

    发送电子邮件后、我对该电路做了一些工作、看起来像使用方波生成音调的音调发生器、具有足够的谐波含量、可以将检测器丢弃。 使用正弦波发生器后、检测器的运行方式符合预期。 由于我的输入是麦克风、因此当音调发生器未激活时、有足够的环境噪声来提供错误的读数是很有意义的。