This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:信号不会无失真地转换

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/820065/txs0108e-signal-is-not-converted-without-distortion

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件: SN74AXC4T774

您好!

我有 一个用于将逻辑从/转换为1.8V 和3.3V 的 TXS0108E。

请参阅以下接口详细信息。

我需要帮助来解决以下问题:

  1. SCK 信号一旦连接到编解码器端、时钟就会严重失真。 不知道为什么?
  2. 我注意到的是、如果来自 TXS 的 SCK 信号未连接到编解码器、则 SCK (3.3V 侧)不会出现严重失真。 我怀疑我正在使用的编解码器在 SCK (其他信号)上具有有源上拉电阻、并且由于哪个 TXS 错误地读取驱动哪个端?
  3. 实际上、我读取 了 TXS0108E 数据表、但找不到显示如何自动选择信号方向的信息?

请帮我解决此连接问题。

此致、

Krunal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Krunal、

    根据您的原理图、您的所有信号似乎都是单向的。 如果是这种情况、我认为您最好使用 SN74AXC4T774等器件。

    编解码器 SCK 线路是否需要高驱动强度? 您是否使用了长传输线路?

    下面是有关如何使用我们的 TXS 器件及其工作原理的应用手册:

    http://www.ti.com/lit/an/scea044/scea044.pdf

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    嗯、我的当前乘积在初始化期间选择信号的方向、一旦 I2S 被初始化(即谁是主器件和从器件)、方向将保持不变、直到发生下一个 POR。

    >>编解码器 SCK 线路是否需要高驱动强度?

    我将会发现、但您可以告诉我 TXS0108E 有多少灌电流/拉电流 

    >>您是否正在使用较长的传输线路?

    接口长度大约为10-12英寸。

    因此、我请求您帮助我了解如何在使用  TXS0108E 时解决信号干扰问题

    此致、

    K Zala

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的应用是漏极开路吗? 如果是、则时钟速度可能太快、无法使器件处理。

    如您在有关自动双向转换器的常见问题解答中所见、TXS 器件没有驱动强度。 这就是为什么10到12英寸长传输线会由于线路中的反射而多次触发单次激发的原因。

    PCB 信号布线长度必须保持足够短、以便任何反射的往返延迟小于一次性持续时间约30ns、从而确保任何反射在源驱动器处遇到低阻抗。

     SN74AXC4T774是此类长传输线路的最佳器件。 它具有4个独立的方向引脚、用于选择器件的方向。 因此、在 POR 时、您可以使用 GPIO 或一些逻辑来配置通道的方向。

    谢谢!

    卡兰