This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4060B:使用 CD4060时出现问题

Guru**** 2896940 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4060B, SN74HC4060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/822172/cd4060b-problems-with-the-use-of-cd4060

器件型号:CD4060B
主题中讨论的其他器件: SN74HC4060

CD4060B 使用5V 电源和4.096Mhz 无源晶体振荡器。 它是否可以正常使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CD4060B 由5V 电源供电时、可保证至少在3.5MHz 下运行、并且通常在7MHz 下运行。 TI 只能保证最低规格、因此4.096MHz 将被视为"自行承担风险"

    您是否考虑改用专为5V 运行而设计的器件?  SN74HC4060具有相同的功能、但可保证在由5V 电源供电时以22MHz (最小值)运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 它对我帮助很大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很高兴能提供帮助。 随时欢迎回来。

    如果您可以将此主题标记为"已解决"、如果其他人有类似问题、则可以帮助他们找到此解决方案。