This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:信号上的振荡

Guru**** 2930970 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/822070/txs0104e-oscillation-on-signals

器件型号:TXS0104E

我们使用 TXS0104E 将某些信号从3.3V 电压电平转换为1.8V。  它们是推挽和开漏的组合。  所需的信号只有一个方向、并且由 Microchip AVR 微控制器持续驱动(高电平或低电平)输出。  另一侧直接路由到 Intel FPGA 的 IO 引脚。  信号是 SPI CS_L、每5ms 激活大约400uS。   我们认为、我们观察到的是器件错误地检测到 FPGA (1.8V)侧的低电平、该低电平随后驱动回 AVR、进而与 TXS0104E 相争论、电路在再次稳定之前会振荡几次。  向 FPGA 内部添加弱上拉电阻(25K Ω)有助于降低发生频率和振荡程度、但不能完全消除。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS0104E 没有用于下降沿的边沿速率加速器、并且其无源开关不能自己驱动低电平。 因此、无论试图下拉线路的任何内容都必须是噪声、或者连接到此线路的其他器件之一。

    当 CS_L (DE)激活或在其他时间发生这种情况吗?

    当引脚在 GPIO 和 SPI 之间切换时、AVR 是否可能输出短路低电平脉冲、或者类似的输出?

    您能否显示两侧的示波器迹线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 可能、请发送原理图和范围。