This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G32:检查顶部标记

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/822359/sn74lvc1g32-top-side-marking-check

器件型号:SN74LVC1G32

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们需要确认下图中的红色边角是否为引脚1。

 

1)    SN74LVC1G32DPWR

2)    2) SN74LVC1G08DPWR

3)    3) SN74LVC1G11DSFR

4)    4) SN74LVC1G332DSFR

顺便说一下、  

我们的 SMT 线路反馈标记太浅、难以确定引脚1的位置、

是否可能使标记更深?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您提到的标记是引脚1的顶部标记。

    很遗憾、我听说很难遵循、但是、如果您查看数据表的卷带页面、它会提到器件在卷带中的放置方向。

    您可以遵循此指南、了解引脚1在从卷带中取出之前的位置。

    谢谢!

    卡兰