This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC08A:在不加电的情况下驱动输入引脚

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/822308/sn74lvc08a-driving-input-pins-without-power

器件型号:SN74LVC08A

在没有电源的情况下(Vcc = 0V)、器件可能会向其输入引脚获得最大3.3V 电压。 这是否会损坏部件? 由于 Vin 的最大电压不以 Vcc 为基准、数据表似乎指示器件正常。 此外、数据表还指示通过输入二极管的最大电流为50mA。 是否有某种内部限流电阻器、或者在这种情况下是否需要外部电阻器来保护输入引脚?