This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:SN74AVC4T245的功耗

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T245, SN74AXC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/821890/sn74avc4t245-power-consumption-of-sn74avc4t245

器件型号:SN74AVC4T245
主题中讨论的其他器件: SN74AXC4T245

我使用 SN74AVC4T245制作了一个电路板。
在待机模式下、我上次制作的同一个板的电流小于1uA。
在相同的条件下、我这次做的是大约4mA。
在调查原因时、功耗随 SN74AVC4T245的增加而增加。

器件标识
WT245 71KG4 CQ81 (良好)
WT245 8AKG4 AVGL (错误)
器件是否有任何差异?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shouehi、

    发运的器件没有差异(所有器件在发送之前都经过测试)。

    顶部标记不同、主要用于表示制造流程和制造日期/月份、主要用于内部目的。

    在这种情况下、所有引脚上的条件是什么?

    您是否会考虑使用最近发布的 SN74AXC4T245器件、该器件是 P2P?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    推荐感谢您。
    目前还没有计划更改电路。
    每个引脚的状态是
    无输入(器件禁用)
    1B1·1B2·2B1·2B2

    1OE・2OE

    TXD·RXD
    已断开连接
    1A2·2A1
    VCC 为3.3V

    你了解什么吗?
    感谢您的考虑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表第6.3节的脚注(3)指出:

    器件所有未使用的数据输入必须保持在 VCCI 或 GND 上、以确保器件正常运行。 请参阅 TI 应用报告《慢速或浮点 CMOS 输入的影响》(SCBA004)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果输入碰巧悬空至1.4V (来自  AVC 逻辑系列技术和应用(SCEA006))、情况可能会更糟: