This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVT244B:关于数据表中的输入电压容差

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/822261/sn74lvt244b-about-tolerance-of-input-voltage-in-datasheet

器件型号:SN74LVT244B

大家好、

请帮助我回答客户的以下问题、非常感谢。

我想知道输入电压、过冲和下冲的容差、
例如、允许在20ns - 2V 以下

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     只要流经钳位二极管的电流被限制在50mA 以下、就允许低于−0.5V 的负电压。

    在任何实际的时间长度内、都不允许高于7V 的正电压。 对于不同的逻辑系列,AHC/AHCT 设计人员指南(SCLA013)描述了以下后果:

    必须避免输入电压大于7V、以免损坏输入级的栅极氧化物。 这种损坏不一定是永久性的、但会对电路的预期寿命产生不利影响。 AHC 器件的栅极氧化层 Å 仅200 μ m。 7V 的输入电压对应于栅极氧化层上350kV/cm 的场强。 虽然只在输入电压高于10V 时才会发生氧化物击穿、但电子以大于350kV/cm 的场强越来越多地进入栅极氧化物、从而影响晶体管的特性并导致故障。