This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G07:驱动40mA @ 5V 负载

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G07, SN74LVTH125, SN74LVC2G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/822294/sn74lvc1g07-driving-40ma-5v-load

器件型号:SN74LVC1G07
主题中讨论的其他器件: SN74LVTH125SN74LVC2G07

团队、

我们需要以40mA@5V 的电流驱动继电器;哪款与 SN74LVC1G07类似的器件可以处理该问题? 首选单通道驱动器。

并联2x 驱动器是否可行且实用?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有些逻辑系列可通过单个引脚(LVT、ABT、FCT、F 等)驱动40mA 或更高电流、 但这些器件至少有四个通道(例如 SN74LVTH125)。

    在您的情况下、双通道驱动器是最简单的解决 方案(请参阅[常见问题解答]我能否将 CMOS 逻辑器件的两个输出直接连接在一起?);只需使用 SN74LVC2G07。