This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN7414:具有4.5V~5.5V VCC 的 SN7414建议运行条件。 SN7414能否在3.3V 电源系统下工作,SN7414#39;由3.3V 供电的 VCC 引脚和由3.3V Logice 器件驱动的 SN7414#39;IO 引脚?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17, SN7414, SN7404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/821788/sn7414-sn7414-recommended-operating-conditions-with-4-5v-5-5v-vcc-can-sn7414-work-at-3-3v-power-system-sn7414-vcc-pin-powered-by-3-3v-and-sn7414-io-pins-drivered-by-3-3v-logice-device

器件型号:SN7414
主题中讨论的其他部件:SN74LVC1G17SN7404

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTL 器件的运行电压必须为5V

    我建议将这两个门替换为单个施密特触发缓冲器、即 SN74LVC1G17。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么 TTL 逻辑不能在3.3V?下运行  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTL 仅设计用于5V。

    SN7414的内部组织未记录在案。 但让我们看看 SN7404:

    当您更改 VCC 时、流经所有电阻器的电流将会有所不同。 对于 SN7404、这意味着输入电流、输出电流和时序特性将发生变化、并且很有可能超出保证的电气特性。

    SN7414的输入具有施密特触发电路。 当您更改 VCC 时、各种偏置电压的相应变化可能不仅会使特性发生更糟的变化、而且会使其完全失效。


    如果您真的想在电路中使用 SN7414、则必须自行测试:找出器件实际发生故障的 VCC (在预期的温度范围内)、然后远离该故障。