This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:OE (高电平有效) DS 表示电阻器的最小值由驱动器的拉电流能力决定

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/822061/txb0304-oe-active-high-ds-says-the-minimum-value-of-the-resistor-is-determined-by-the-current-sourcing-capability-of-the-driver

器件型号:TXB0304

数据表中唯一的东西是 Ioff、最大值为+/1uA、在1V Vcca 上进行计算、电阻为百万欧姆。  这似乎不正确。   

应使用什么来计算最小上拉电阻器?  这是最小值、我可以做得更不正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的驱动器具有什么拉电流能力? 驱动器是您用于驱动 OE 引脚的器件。

    以下是使用驱动器的 VOL 和最大拉电流能力计算下拉电阻值的方法。

    数学方法是(((驱动器的 VOL)/(驱动器的最大拉电流能力))= RPD

    如果您使用小于该值的电阻器、则您的驱动器将无法提供更多电流、因此无法驱动到数据表中列出的 VOL。

    有关 TI 驱动程序的更多信息:

    [常见问题解答]如何设置上拉或下拉电阻器的大小?

    http://www.ti.com/lit/an/scea043/scea043.pdf

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我连接到驱动程序、这将适用。  我不是。  电压源。  我需要知道 OE 接收器可以灌入的电流。  这也是 TXB0304的高电平有效版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    OE 输入是 CMOS 输入、除了极小的泄漏电流外、它不消耗任何电流。

    我不清楚您对 OE 引脚的意图是什么? 您可以将 OE 引脚直接连接到 VCCA。

    谢谢!

    卡兰