This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:上拉电阻器尺寸

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/822003/lsf0102-pull-up-resistor-size

器件型号:LSF0102

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们在 低引脚数串行 IRQ 信号上使用了 LSF0102。 (1.8V 至3.3V)

我们在 A 侧和 B 侧无法获得良好的波形。  

终端客户使用的是8.2K pu 电阻 器、该电阻器将与我们的 B 侧 pu 电阻器并联。

我们的测试表如下所示、您在这里有什么想法吗?

A

B

RAC 载波
上拉

LPC

220 Ω

1K 欧姆

8.2k Ω

高2.4~3.3V
低820mV

220 Ω

1.5K 欧姆

8.2k Ω

高2.4~3.3V
低620mV

150欧姆

1.5K 欧姆

8.2k Ω

高2.3~3.3V
低440mV

100欧姆

1.5K 欧姆

8.2k Ω

高2.4~3.2V
低400mV

100欧姆

1.3k Ω

8.2k Ω

高2.3~3.2V
低400mV

100欧姆

820欧姆

8.2k Ω

高2.5~3.2V
低540mV

100欧姆

200欧姆

8.2k Ω

高3.3V
低1.5V

100欧姆

4.7K 欧姆

8.2k Ω

高2.2 ~ 3.2V
低至220mV

1K 欧姆

4.7K 欧姆

8.2k Ω

高2.8 ~ 3.2V
低960mV

1.5K 欧姆

4.7K 欧姆

8.2k Ω

高2.8 ~ 3.2V
低960mV

4.7K 欧姆

4.7K 欧姆

8.2k Ω

高2.2 ~ 3.2V
低2.2V

4.7K 欧姆

8.2k Ω

8.2k Ω

高2.1 ~ 3.2V
低2.1V

1K 欧姆

8.2k Ω

8.2k Ω

高2.6 ~ 3.2V
低500mV

1K 欧姆

6.2k Ω

8.2k Ω

高2.7 ~ 3.2V
低840mV

100欧姆

300欧姆

8.2k Ω

高3~3.3V
1.2V 低电压

100欧姆

390欧姆

8.2k Ω

高3~3.3V
低1V

470欧姆

1K 欧姆

8.2k Ω

高3~3.3V
1.2V 低电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将此主题分配给我们的翻译专家、以便为您提供帮助。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、舒成

    该器件的工作频率是多少?驱动器的外部电容负载、强度是多少?

    第11行和第12行对我来说毫无意义。

    LSF 是无源转换器、输出端的电压取决于输入 Vil 和导通 FET 电阻和电流。

    较强的上拉电阻器在低电平状态期间会产生过多电流、从而增加输出侧的电压。 但是、使用弱上拉电阻器时、由于 RC 时序较长、可能无法达到高电平。