This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC595:能否在输出使能线路上使用 PWM 来影响调光?

Guru**** 2925510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/822025/sn74hc595-can-i-use-pwm-on-the-output-enable-line-to-effect-dimming

器件型号:SN74HC595

我正在使用此器件来驱动7段显示屏。  我能否在输出使能线路上通过 PWM 获得调光效果?  是否有关于占空比、频率或滤波器的指导?

谢谢、芯片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好芯片、

    是的、可以在 SN74HC595D 的使能引脚上放置 PWM 信号。 这将在您的7段显示屏上产生调光效果。

    您不需要任何滤波器或电路的任何其他元件。 您可以参阅数据表时序要求部分中的脉冲持续时间参数、以了解您可以在什么最大频率或占空比下工作。 但是、kHz 中的某个值应该不是问题。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢大家