This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1GU04:工作温度为-55C、额定温度为-40C?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/821608/sn74lvc1gu04-operating-at--55c-with-a--40c-rated-part

器件型号:SN74LVC1GU04

我想知道、是否有人可以提供有关如何为此器件的单个六角逆变器确定工作温度限值的任何信息。 数据表具有-40C 至+125C 的工作范围、但我想使用低至-55C 的器件。 我假设该器 件完全能够运行至-55C、而不会出现任何问题、但 TI 可能会测试该器件的温度低至-40C、因此这就是它们确定工作范围的方式。 将此逆变器置于-55°C 或可能是-60C 时、有人有任何意见吗? 已经有一段时间了、但我确实记得、从半导体物理原理可以看到、随着温度的降低、硅酮会变得更加稳定。 我可以想到的唯一问题是  硅片和 IC 封装的不同热膨胀系数、我认为 TI 很好地匹配了这些系数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不保证器件在-40C 以下运行、因为正如您提到的、我们仅测试低至-40C 的器件。 器件可能会在低于该范围的条件下工作、但由于我们不保证低于-40C、因此我们也没有任何附加说明来说明在正常温度范围之外使用器件时会发生什么情况。 我猜塑料封装在较低温度下也可能是一个大的故障点。

    谢谢!

    卡兰