This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45:DIR、Vcca 和 Vccb 有问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1T45, SN74LVC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/821538/sn74lvc1t45-problem-with-dir-vcca-and-vccb

器件型号:SN74LVC1T45
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G17

您好!

我将 SN74LVC1T45用于中继器用途、在经过一段导线后用于逻辑5VDC 信号。 我为5VDC Vcca、Vccb 以及 DIR 引脚供电。 所有三个引脚的5Vdc 电源信号是相同的。 因此、在电源序列或关闭过程中可能会出现任何问题? 我在数据表中已经读过、必须为 Vcca 提供引脚 DIR、但 如果与 Vccb 共享、是否会有问题?

提前感谢您的回复。

此致、

Carlos López í a Cernuda  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    为 VCCA、VCCB 和 DIR 引脚使用相同电源没有问题。 如果 VCCA 和 VCCB 处于不同的电源电压、则方向引脚的电压高电平应与 VCCB 值相同。 由于 VCCA 和 VCCB 都处于5V、因此方向引脚可以使用 VCCA 电源达到5V。

    您还可以使用其他没有方向引脚的缓冲器、因为您不会对信号进行电平转换或更改其方向。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    非常感谢您的回答。 我们在电路板上遇到了一些问题、我们看到这个 IC 坏了、我们认为可能是因为这个问题。

    您会推荐哪些缓冲器?

    Carlos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果输入信号通过长线传输、则可能不符合 SN74LVC1T45的上升/下降时间要求。 因此、最好使用具有施密特触发输入的缓冲器、即 SN74LVC1G17。