This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G14:阻尼电阻器集成版本

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G14, SN74LVC2244A, SN74LVCR2245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/821224/sn74lvc2g14-damping-resistor-integrated-version

器件型号:SN74LVC2G14
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2244ASN74LVCR2245A

您好!

我想知道 SN74LVC2G14器件是否有阻尼电阻器集成版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有集成阻尼电阻的小尺寸逻辑器件。

    对于较大的器件、电阻器用"R"或"2"表示(例如 SN74LVC2244A 或 SN74LVCR2245A)。 据我所知、没有这样的器件具有施密特触发输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。