This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AXC -方向控制电压转换器

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/820394/axc---direction-controlled-voltage-translator

AXC 缩写?

什么是方向控制电压转换器? 它对医疗应用有何用处?

AXC 与其他 LVC 系列相比有何不同? 您是否不建议将 LVC 用于方向控制型转换器?

哪些家庭被广泛要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVC (1.8V…5V)表示"低压 CMOS"。
    AVC (1.2V…3.3V)代表"高级极低电压 CMOS"。
    AXC (0.7V…3.3V)表示"高级超低电压 CMOS"。 ("X" 使其听起来很酷。)

    当您有一个单独的信号告诉转换器要使用的方向时、会使用方向控制电压转换器。 这可以实现更快的速度和更高的驱动强度。

    与医疗应用没有真正的特定连接;转换器可在任何地方使用、因此也可用于医疗应用。

    这三个系列具有不同的特性(LVC 在同一电压下具有更高的驱动强度、AVC 具有动态输出控制以减少振铃等)。

    据无事实根据的传言、最广泛使用的芯片是价格最低的芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家使用输入流明。 "X"使其听起来很酷、同时也是"高级极低电压"CMOS 的缩写。

    AXC 电压范围也包含 AVC 电压范围。 因此、我们建议使用最近发布的具有强大性能特性的 AXC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens/Shreyas

    感谢您的信息。  您能否提供 AXC 与 LVC 功能的详细区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    系列

    AXC

    AVC

    LVC

    类别

      方向控制

    单向和方向控制

      方向控制

    支持的接口

    推挽

    推挽

    推挽

    VCC (V)

    0.65 - 3.6

    1.2 - 3.6

    1.65 - 5.5

    驱动强度(mA)

    12.

    12.

    32

    FMAX (MHz)

    190

    190

    150

    最大位数

    8.

    32

    16.