This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF 与 TXB 与 TXC 间的关系

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/820396/lsf-vs-txb-vs-txc

LSF TXB TXC 缩写?

如何在医疗应用中推荐自动双向感应?

推荐哪些系列产品? 为什么? 哪些应用广泛?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gowtham、

    请参阅有关此内容的常见问题解答:

    这些是通用转换器件、我们没有适用于医疗或安全应用的特定系列。 我们有符合汽车应用要求的-Q1。

    根据接口、通道、应用、可以考虑任何系列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    感谢您提供 有关 LSF 与 TXB 与 TXC 对比的信息。

    您能否提供更多技术参数/规格的对比? 还有任何一种常见规格的成本比较?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    系列

    AXC

    AVC

    LVC

    类别

      方向控制

    单向和方向控制

      方向控制

    支持的接口

    推挽

    推挽

    推挽

    VCC (V)

    0.65 - 3.6.

    1.2 - 3.6

    1.65 - 5.5

    驱动强度(mA)

    12.

    12.

    32

    FMAX (MHz)

    190

    190

    150

    最大位数

    8.

    32

    16.