This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G04:SN74LVC2G04

Guru**** 2941610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/821543/sn74lvc2g04-sn74lvc2g04

器件型号:SN74LVC2G04

您好!

我们必须在 PCB 上组装您的器件 nr SN74LVC2G04DRLR (封装 SC70)。 组件上有两个参考:长破折号和点。 我们想了解引脚 nr 1是什么、以便获得正确的方向。

我们已在您的网站上查看了数据表、但尚未找到有关此事的任何详细信息。

您可以在此处找到图片。

请尽快回复。

谢谢你

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该行指示器件的顶部。 因此、根据数据表中的引脚图:

    因此、在发送的图片中、右下角的引脚应该是引脚1A。

    谢谢!

    卡兰