This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS4558:断电时是否有可能损坏控制引脚

Guru**** 2926430 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS4558

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/818920/txs4558-is-there-a-possibility-of-damage-of-controll-pin-when-power-is-off

器件型号:TXS4558

尊敬的频谱列表:

我的客户正在考虑 TXS4558并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--


每个控制引脚(EN1/2、VSEL1/2、CLKRUN1/2、CSEL)的器件内部输入保护电路是什么?

具体而言、在 VCC (引脚2)未偏置的情况下、当向控制端子施加3.3V 电压时、器件是否有可能损坏或发生故障?

2.是否为 IC 启动指定了电源序列?

请 告知我们是否为   Vbatt (3引脚)、Vcc (2引脚)和每个控制端子指定了电源序列。

--

感谢您 提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:绝对最大额定值和建议运行条件允许在独立于 VCC 的控制输入端提供3.3V 电压。 (如果这不同、表中会提到 VCC。)

    这些表允许 VBATT 不带 VCC、VCC 不带 VBATT。 LDO 的行为与"正常" LDO 类似、即、如果您尝试启用一个没有 VBATT 的 LDO、VSIMx 输出将不会达到所需的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的回复、很抱歉您的回复很晚。

    我正在处理其他紧急问题。

    我将与 客户分享您的建议。

    如果他还有其他问题、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    我很高兴克莱明能够在这方面为您提供帮助、我现在将此主题标记为已解决。 如果您确实需要其他帮助、只需重新布置即可打开线程、我也很乐意提供帮助。