This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 更低的电源0.7V 和更高的输出驱动8mA

Guru**** 2927710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/820984/lower-supply-0-7v-and-higher-output-drive-8ma

尊敬的 TI 团队:

Nexperia 推出了具有更低电源0.7V、更高输出驱动8mA 和更低待机电流的 AXP 系列。 您对此规范是否有任何建议??   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gowtham、

    TI 的 AXC 系列具有更低的0.65V 电源、更高的12mA 输出驱动器以及更低的待机电流。 我们还有其他具有更高驱动(LVC)的系列以及其他具有更低待机电流(AUP、HCS)的系列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    感谢您的回答。 AXC 系列仅涵盖转换器。 您能不能推荐电源电压低至0.7V 的栅极/缓冲器系列产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gowtham、

    我再次建议使用 AUP、它包含门和缓冲器。 它的最小电源电压最低为0.8V、是一个低功耗系列。 但它不是高驱动。