This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:输出故障

Guru**** 2926930 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/816487/sn74lvc1g123-output-malfunction

器件型号:SN74LVC1G123

尊敬的先生:

我们的客户使用的是 SN74LVC1G123、原理图如下:


理想情况下、输出 Q (引脚5) 应从低电平变为高电平、并在输入 A (引脚1) 从高电平转换为低电平时产生脉冲、对吧?

但下面是准波形:

有时、输入 A 从低  电平到高电平的转换会导致输出 Q 也从低电平变为高电平。

你对这个有什么想法吗? 或有任何评论??

Cext (PIN6)是否可被连接至 GND?

期待您的反馈。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一种不可预测的行为。 当触发事件发生时、内部 FET 将对电容器放电。 我不确定您的外部接地将如何导致问题、但请尝试将其移除、作为第一步、然后重新测试。 使用欧姆计检查 Cext 和 GND 之间的电阻。 Ω 电阻读数小于1k Ω、则将两者接地是安全的。

    以下是有关使用单稳多谐振荡器进行设计的应用手册。 根据您提供的信息、我没有发现任何具体的错误。 您的 VCC 引脚是否稳定? 您是否在启动后触发足够长的时间以便 Cext 达到稳定性?  

    我将继续看这个、看看我是否可以提出其他东西。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karan:

    非常感谢您的反馈。

    现在、我们移除了外部接地、但它看起来也异常。

    VCC 是稳定的。 请参阅以下波形(分别为引脚1、引脚7和引脚5)。 您知道为什么 Q 在 A 的上升沿输出脉冲?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    蓝色信号是 A 引脚吗? 如果是、您能否放大它、以便我可以看到 A 上的电压是输出触发。
    该器件具有施密特触发输入、因此应处理慢速输入、但如果可能、应加快信号传输速度。

    您能否提供 CLR 和 B 引脚的示波器截图、以便我知道触发时它们在做什么?

    谢谢!
    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karan:

    我们发现根本原因可能是输入 A 的信号反弹(蓝色信号)。

    非常感谢您的支持。

    感谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很高兴您能找到问题!

    谢谢!

    卡兰