This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6281320Q

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/818201/tps6281320q

你(们)好。
设计了使用 TPS6281320QWRWYRQ1的两种电路模式。
您能否确认电感器常数和输出电容器常数没有问题?
请参阅"第10号"表格。
此致、
w.Makimoto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电容器看起来不错、但电感器值太高、超出数据表建议值。 请按照数据表中的表6选择电感器。

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。
    模式2是否对于电感器常数过大?
    模式1是否正常? "
    "关于电感器常数
    请参阅数据表中的表6。 ,但是
    请告诉 L 值实际应该是多少 L 值。
    条件如下。
    1Vout = 1.21V 至1.13V
    VIN = 3.8V 至4.2V
    Iout =最大值:3079mA/典型值:1500mA
    fs = 2.025MHz 至2.475MHz [具有 SSC]
    2 Vout = 1.44至1.56V
    VIN = 3.8V 至4.2V
    Iout =最大值:866mA/典型值:343.9mA
    fs = 2.025MHz 至2.475MHz [具有 SSC]
    以前,当被问及电感器常数方法时,它是用“ΔIL (max)<= 0.2 IOUT (max)”计算的,而模式1的回答是0.56uH。
    模式2根据条件选择了2.2uH、但它太大、因此请告诉 L 值实际应该是多少 L 值。
    请参阅数据表中的表6。 不能用来判断它
    您能向我展示一下实际数字吗? "
    此致、
    w.Makimoto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tanvee。
    模式2是否对于电感器常数过大?
    模式1是否正常? "
    "关于电感器常数
    请参阅数据表中的表6。 ,但是
    请告诉 L 值实际应该是多少 L 值。
    条件如下。
    1Vout = 1.21V 至1.13V
    VIN = 3.8V 至4.2V
    Iout =最大值:3079mA/典型值:1500mA
    fs = 2.025MHz 至2.475MHz [具有 SSC]
    2 Vout = 1.44至1.56V
    VIN = 3.8V 至4.2V
    Iout =最大值:866mA/典型值:343.9mA
    fs = 2.025MHz 至2.475MHz [具有 SSC]
    以前,当被问及电感器常数方法时,它是用“ΔIL (max)<= 0.2 IOUT (max)”计算的,而模式1的回答是0.56uH。
    模式2根据条件选择了2.2uH、但它太大、因此请告诉 L 值实际应该是多少 L 值。
    请参阅数据表中的表6。 不能用来判断它
    您能向我展示一下实际数字吗? "
    此致、
    w.Makimoto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Makimoto、

    电感器值不应高于数据表表7.3中建议的最大值。 根据我的看法、600nH 电感器足够好、如果您担心输出纹波、可以使用输出电容来降低纹波。 如果您想检查不同的条件、我建议您使用 webench 模型、该模型可帮助您为您的设计选择参数。

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tanvee

    "感谢您的回复。
    "使用600nH 电感器就足够了。"
    这是以下条件下的计算结果吗?

    ·条件
    VOUT = 1.44至1.56V
    VIN = 3.8V 至4.2V
    Iout =最大值:866mA/典型值:343.9mA
    fs = 2.025MHz 至2.475MHz [具有 SSC]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议遵循数据表中有关电感器选择的第10.1.3节。 通常情况下、建议在设计中使用0.47uH 电感器、但根据电感器电流纹波选择电感器值。 因此、如果您需要低电流纹波、我建议使用更高的电感器值、但 它应在数据表规格范围内。 因此、电感器值在数据表中表7.3给出的范围内是灵活的、但它取决于您的应用。

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "我曾多次问过您相同的问题、
    答案无法在数据表第10.1.3节中找到。
    我不确定您是否查看数据表的第10.1.3节、因此我向您提出了一些问题。

    问题
    在以下情况下、电感器值应该是多少?
    您能告诉我电感值吗?

    ·条件
    VOUT = 1.44至1.56V
    VIN = 3.8V 至4.2V
    Iout =最大值:866mA/典型值:343.9mA
    fs = 2.025MHz 至2.475MHz [具有 SSC]


    如果您以前问过一个问题,我想回答“ΔIL (最大值)<= 0.2 IOUT (最大值)”,
    由于计算了它、它变为2.2uH、
    收到以下答复:"请勿使其大于数据表表表表7.3中显示的最大值。"
    毕竟、在上述条件下、如何计算电感器值? "
    此致、
    Makimoto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Makimoto、

    首先、数据表中提供的公式用于电感纹波、最大电感电流计算不用于电感值计算。 纹波值在每种情况和应用中都会发生变化。  您的条件 ΔIL (最大值)<= 0.2 IOUT (最大值)不能满足所有情况。 在第二种情况下、纹波值将更高、这是我询问应用中电感器纹波要求的主要原因。 您可以选择介于0.33uH 至0.9uH 之间的任何电感器、但电感器纹波将发生变化。 我建议您可以使用600nH、但最大值大于  ΔIL μ V <= 0.8 IOUT (最大值)。

    我将关闭此主题、并希望通过电子邮件进行进一步讨论。  

    此致、

    Tanvee