This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54ACT08:SNJ54ACT08J

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/820171/sn54act08-snj54act08j

器件型号:SN54ACT08

我正在寻找 TI 技术代表来回答有关 TI 器件使用问题的问题。

 

器件是与门器件(半导体)–54ACTQ08。

 

我们想知道短路对其输出栅极的长期影响。

 

它是否会产生任何类型的热过载情况、从而将故障转换为器件的输入。

 

我们从未遇到过任何类型的故障、希望了解是否可能发生故障。

 

假设器件驱动高电平但对地短路。  此故障是否会导致器件输入级联、或者增大的电流是否由输出栅极处理并最终熔丝断开?

 

非常感谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、

    遗憾的是、在设计器件时未进行此级别的分析。  由于器件的老化、这将是一些猜测。

    不过、我推测输出故障不会导致输入短路。

    由于该器件没有 Ioff、如果内部电源总线因故障而受损、则可能会导致输入产生更大的负载。

    我可以与几个人一起检查、他们可能会有更好的见解。  我将与他们核实并跟进。

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、

    我得到了更多反馈。

    短路的输出通常会产生足够的电流来损坏器件、这可能会有几种不同的方法。

    (1)   最常见的情况是输出端对地或 Vcc 永久短路–这是因为逻辑信号驱动器通常不提供太大的电流。

    (2)   如果有足够的电流流经器件(即几安培)、则器件通常会变为开路–这会产生大量热量并使器件脱开。

    (3)   我也看到附近的针脚短路,即如果设备的针脚7作为输入,针脚8作为输出,而针脚8短路,则可能会从内部熔化 到针脚7。

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水