This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ACT04:关于 SN74ACT04同一封装中的输出之间的连接

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74ACT04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/820749/sn74act04-about-connection-between-outputs-in-the-same-package-of-sn74act04

器件型号:SN74ACT04

您好!

我正在设计 FET 的栅极驱动电路。 (使用 FET:BSS316N Ciss:100pF)

我正在考虑在同一 SN74ACT04中并联使用两个非门进行高速开关。

是否可以在同一封装中连接两个非门的输出? (电路示例1)

还是最好像示例2那样放置一个电阻器来防止短路?

此致、