This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G07:VCC 关闭时的输入阻抗

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/820748/sn74lvc1g07-input-impedance-when-vcc-off

器件型号:SN74LVC1G07

您好、先生、

我是否可以知道、当 Vcc 关闭时、SN74LVC1G07的输入阻抗为高阻抗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;数据集显示:

    VCC 为0V 时、IOFF 功能允许在输入和输出上施加电压

    最坏情况下的值可从数据表中列出的泄漏电流中得出:ri = VI/Ioff