This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0102:TXB0102配置问题

Guru**** 2924020 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/820573/txb0102-txb0102-configuration-problem

器件型号:TXB0102

你好!

TXB0102典型应用和我们的原理图 如下:

1我们必须使用处理器来控制 TXB0102的 EN。

那么、第一个问题是、如果我们的系统中没有处理器、该芯片是否不会被使用?

2我们可以找到以下描述:"OE 必须通过下拉电阻器连接到 GND 以确保加电或断电期间的高阻抗状态;该电阻器的最小值由驱动器的拉电流能力决定。"  

那么、第二个问题是、如果我将 OE 上拉至 VCC、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您不关心加电期间 I/O 的状态、则可以将 OE 直接连接到 VCC。

    只有当您实际想更改 OE 的值时、才需要处理器。

    请注意、TXB 集成了4 kΩ 串联电阻器。 R1149/R1150将阻抗增加至4033 Ω、这没有任何影响;将其移除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。 因此 、如果我将 OE 直接连接到 VCC。

    会发生什么情况? 或信号或其他信号的最坏情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 OE 在加电期间为高电平、则 I/O 不处于高阻抗状态。 只要电源电压尚未达到建议运行条件(1.2V VCCA、1.65V VCCB)中列出的最小值、就会发生任何情况。 尤其是、两侧的边沿速率加速器都可以激活。