This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC1G14-EP:如何复制正向输入阈值?

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/818031/sn74auc1g14-ep-how-to-replicate-positive-going-input-threshold

器件型号:SN74AUC1G14-EP

您好、TI 专家、

我的问题与这个有关: https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/814578?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=SN74AUC1G14

对于 SN74AUC1G14-EP、我将验证正向和负向输入阈值。 我尝试在 Vcc=1.65V 条件下复制正向输入阈值、在输入端使用三角波、并在输出端消耗最大8mA 的电流、 但我看到 Vt+略低于数据表上的 Vt+最小值。 根据我的理解、这不应该发生。

测试此特性时、建议输出端的电流消耗是多少?

谢谢你

Shirley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入阈值应与输出电流完全无关(这就是为什么数据表中未将电流列为测试条件的原因)。

    "稍微"多少? 1.65V 电源的精度是多少? (如果您使用的是标称1.65V 电源、则实际值可能略低于该值。 但如果您使用的是实验室电源、则不应发生这种情况。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意 Clemens、因为输出独立于输入。

    除了来自高电感 VCC 或 GND 连接的 GND 反弹或 VCC 下降和/或去耦不良外、其他情况可能会发生。

    您能否发布测试的示波器截图?  尽可能在器件引脚上包括探测到的 VCC。  使用回形针图标进行连接。

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wade 和 Clemens、

    我相信您是对的、Vcc 略低于1.65V、这显示正向输入电压低于数据表上的最小值。

    对于之前发生故障的样片、会附加生成的范围屏幕截图。 现在、它们略高于最小值790mV

    感谢你的帮助

    Shirley