This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G14:SN74LVC1G14 IC 引脚5电源电流异常,原因?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/820547/sn74lvc1g14-sn74lvc1g14-ic-pin5-supply-current-abnormal-why

器件型号:SN74LVC1G14

现在、我们检查室温下的 IC 电源电流。 当 IC 使用4.5V 电源时、输入引脚 A 连接到 GND 或 VCC、电源电流 ICC 接近1mA;

但是、当我们为 Pina 提供2.0VDC 电压时、 ICC 电流会跳至10-13mA;为什么电源电流会发生如此大的变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、欢迎观看 E2E、

    请不要为您可能收到的每个回复创建新主题帖。 我将继续在您的原始主题上为您提供支持。

    https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/814071

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小东

    我将关闭此线程、因为原始线程仍处于打开和正在进行中状态。