This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC157:逆变器的传播延迟是否会导致问题?

Guru**** 2917460 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/819459/sn74hc157-can-propagation-delay-of-inverter-cause-problem

器件型号:SN74HC157

大家好、

请告诉我 SN74HC157的传播延迟。

我们可以看到有用于输入 B 的逆变器

我认为这意味着选择信号的发送时间比 B 晚。( 输入 B 的选择信号在输出之前经过4个逻辑、而输入 A 为3个逻辑)

如果为真、当信号 A 和 B 始终为 H 且选择信号从 L 变为 H 时、输出可以为 L、同时选择信号通过逆变器和和。

您能不能告诉我这种情况是否会发生。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takuya、

    如果两个输入都为高电平、则在选择低电平到高电平转换期间、输出应保持高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    感谢您的回复!

    但是、我不明白为什么不会发生这种情况。

    请告诉我原因。  

    此致、

    Takuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takuya、

    当 Select 为低电平时、输出为高电平、而 A 为高电平时、选择输入转换为高电平、而 B 也为高电平会产生高输出。 由额外的逆变器级引起的任何延迟都可以忽略不计。