This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC14A:可靠性问题:其中一个栅极在生产中出现故障

Guru**** 2972360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/819187/sn74lvc14a-reliability-problems-one-of-the-gate-is-failing-in-production

器件型号:SN74LVC14A
主题中讨论的其他器件:冲击

你(们)好

 我们在设计中使用的是 SN74LVC14APW。  最近、设计/测试程序/测试设置没有变化、最近~ 10年使用了相同的设计。

在过去六个月中、我们在生产测试期间发现了 SN74LVC14APW 中的故障。

所有电路板上的故障模式为引脚12和13短路(即6A 和6Y 短路)。 引脚12和13之间的测量电阻为~ 1至2欧姆。

无焊接缺陷、从 PCB 上拆下 IC 后、引脚12和13之间存在短路。

同一封装中的其他五个栅极按预期工作。

随附了捕获的原理图和波形。 无论输入电压如何、栅极的输出始终为1.2V。

感谢您对此调查的帮助。

此致

变阻器

e2e.ti.com/.../SN74LVC14APW.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    这是一个非常具体的故障。 当您说过去6个月发生了这种情况时、有多少台设备出现了这种故障? 它们是否都在同一通道上以相同的方法发生故障(输出始终在1.2V 时保持恒定)?

    如果它的几个器件发生了不同的故障、则可能只是在生产过程中对封装进行了 AM ESD 冲击。  

    如果它们都以相同的方式在同一信道上发生故障。 我需要更多信息。 您能否在故障器件运行时测量其上的 ICC (流入 Vcc 引脚的电流)、以及在工作器件上测量处于相同条件下的 ICC。

    谢谢!
    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Karan

    感谢您的回复。

    到目前为止、我们发现了七个 IC 的故障(在七个电路板上)。

    所有故障都相同。 引脚12和13之间短路、输出端测量的电压为~1.2VDC。

    流经发生故障的 IC 的 ICC 电流为~ 22mA、流过工作 IC 的电流小于1mA。

    此致

    变阻器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    我建议您对该器件进行故障分析。 在 E2E 上、这似乎是一个非常困难的问题。 可能是器件由于 ESD 而损坏、或者可能发生其他情况。

    谢谢!
    卡兰