This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC1G08:SN74AUC1G08 VIL 放大器;VIH

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G97

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/819827/sn74auc1g08-sn74auc1g08-vil-vih

器件型号:SN74AUC1G08
主题中讨论的其他器件:SN74AUP1G97

大家好、

我们是否有解决方案可实现 VIL_max>0.7V、VIH_MIN<1.2V、高达2.3V 的输出高电平?

非常感谢 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需超出建议的工作条件(但您必须自己确定实际开关阈值的特征、并且仍然会产生高穿越电流)。

    如果您想处理模拟信号、请在逻辑门前面放置一个比较器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yang、

    我不确定您想问什么问题、所以如果我解释错误、请告诉我、SN74AUP1G97可能是您的答案。 它具有适用于2.3V 电源的阈值规格、符合您所述的 VIH/VIL 条件。 它可以被视为与门。