This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC595:Vcc=3.3V 时的最大时钟频率(fclock)

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/820077/sn74hc595-max-clock-frequency-fclock-at-vcc-3-3v

器件型号:SN74HC595

您好!

你好。

我们的客户要求 最大值 Vcc=3.3V 时 SN74HC595的时钟频率(fclock)。  最大 包装盒中的温度可以是85°C

如果您能提供此信息、我们将不胜感激。

谢谢你。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    这是您的客户提出的同一问题吗?

    我直接在这个线程中支持他

    谢谢!

    卡兰