This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC74A:输入转换上升和下降速率问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC74A, SN74HCS74, SN74HCS74-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/817553/sn74lvc74a-input-transition-rise-and-fall-rate-questions

器件型号:SN74LVC74A
主题中讨论的其他器件: SN74HCS74SN74HCS74-Q1

尊敬的所有人:

我的客户对 SN74LVC74A 有以下问题、 对于 Δ t/ V 10ns/V输入转换上升和下降速率)、它是否适用于所有输入引脚、包括 CLR、CLK、PRE、D?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    列出该规格是为了避免任何 CMOS 输入端任何信号的上升或下降时间过慢。 数据表显示任何输入不应低于10ns/V、否则会产生一些副作用。 因此、如果您提到的任何输入(CLR、CLK、PRE、D)为慢速或浮动、则会产生一些副作用。 我可以推荐使用 SN74HCS74、因为它的所有输入端都有施密特触发器、因此允许较慢的输入。

    以下是有关慢速或浮点输入的副作用的常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/737694?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    感谢您的反馈、我在 TI 网站上搜索、仅查找 SN74HCS74-Q1、此器件是否有任何商业版本、我的客户应用是服务器、工业应用。

    此外、是否有一个通道可用?

    在应用中、仅使用一个通道、对于未使用的通道、引脚是否应连接到 GND?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SN74HCS74-Q1是一款新发布的器件。 我无法告诉您商业版的时间表、因此我认为您的最佳选择是使用 Q1版本。 我们没有任何其他具有施密特触发输入的触发器。

    如果您不想使用 Q1版本、则可以使用施密特触发缓冲器并将其放置在您计划缓慢驱动的任何通道的输入端。

    至于未使用的输入: https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/741195?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue

    您可以将输入端直接连接到 Vcc 至 GND、而您可以使输出保持悬空。

    谢谢!
    卡兰  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、Karan。