This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN64BCT25244:电平转换器/线路驱动器

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/818112/sn64bct25244-level-translator-line-driver

器件型号:SN64BCT25244
主题中讨论的其他器件:SN74LVC8T245

我正在尝试将 SN64BCT25244DW 用作电平转换器和 驱动器。 我已将其连接到5V VCC。 输入电平为3.3V。 根据数据表、我发现 ViHmin 为2V。  

我在设计过程中的假设是输出为5V。 但我在输出端仅获得3.3V 电压。

在 VOH 的数据表中、仅提供了2V 的 miniumm 值、但未提供典型值和最大值。

请告知 我是否可以将其用于我的设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的器件是 TTL 兼容型器件。 这意味着您提到的输出引脚仅具有2V 的 VOH 最小要求。 这就是您的输出仅为3.3V 的原因。 器件正常工作。

    您是否需要25欧姆线路阻抗? 我建议使用 SN74LVC8T245进行从3.3到5V 的电平转换。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 Vcc 连接到5V,输出应该是5V, 当输入大于2V 时,对吧? 但我得到的输出电压小于4V (3.9V)。

    我需要驱动50欧姆阻抗接收器的负载、当我尝试在输出端加载50欧姆电阻时、输出 电压 会下降到3.4V。

    请建议一个器    件在输入端可以接受2-3V 电压、在50 Ω 阻抗负载时输出应该是5V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCC 和输出之间至少有两个二极管压降:

    (BCT 是 BiCMOS 系列、具有额外的 MOSFET、但它们相当弱、仅在低输出电流下具有影响。)

    没有具有无限低输出阻抗的逻辑器件。 LVC 系列中的输出驱动器最强;对于八个通道、Karan 已经建议使用 SN74LVC8T245。