This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:EN 引脚为低电平时、输入阻抗是多少?

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/820001/lsf0108-what-input-impedance-when-en-pin-low

器件型号:LSF0108

你(们)好,先生

我们将 LSF0108用于 MDC/MDIO 电平位移1.2V 至3.3V。

 当 EN 引脚为低电平时、A1、A2的输入阻抗是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 EN 引脚被拉低时、内部开关永远不会打开、因此引脚本身具有高阻抗、并且两侧断开。

    但是、外部上拉电阻器具有不太高的阻抗。