This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:TXS0104驱动器电流

Guru**** 2924500 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E, SN74LVC2G66, SN74AHC4066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/819883/txs0104e-the-txs0104-driver-current

器件型号:TXS0104E
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G66SN74AHC4066

MCU (MCU_3.3V)--UART--- TXS0104E-UART---FPGA (FPGA_3.3V);  在我的系统中,我使用 TXS0104E 来隔离 UART 信号。   MCU_3.3V 首先上升、然后长时间之后 、FPGA_3.3V 上升。 但我犯了一个错误、 TXS0104E Oe/引脚  直接连接到 MCU_3.3V、   并且没有接地电阻。  我想知道,在我的系统中,FPGA UART 引脚 是否会损坏 ?

MCU 芯片 STM32L431CB ,FPGA 芯片 XC7Z007S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 是电平转换器、不会隔离任何东西(对于低电平信号、通过芯片存在直接连接)。

    数据表显示:

    为了确保输出在上电或断电期间处于高阻抗状态、OE 输入引脚必须通过下拉电阻器连接至 GND、并且在 VCCA 和 VCCB 完全斜升且稳定前不得启用。

    因此、在您的电路中、FPGA 侧的 I/O处于高阻抗状态、可以向 FPGA 引脚施加3.3V 电压。

    要断开这些 UART 信号、最好使用模拟开关(例如 SN74LVC2G66或 SN74AHC4066)。