This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC595:我的芯片是否有缺陷?

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/819685/sn74hc595-are-my-chips-defective

器件型号:SN74HC595

我从 Mouser 购买了4块芯片、但它们都不起作用。 他们说要在这里寻求帮助。 我不确定原因。  

 我已经拥有一个74HC595芯片、工作正常。 我构建了一个电路来测试它。 然后当我放入新芯片时、它们就不起作用了。

有些芯片是坏的还是我做错了? 我将正极和接地分别连接到引脚16和8。 我将引脚13的输出使能端接地。 我将引脚10连接到高电平、并将时钟置于引脚11。  串行引脚14我已连接到一个瞬时按钮开关、该开关通过10k 电阻下拉至接地端、直至被按下、然后进入正电源轨。 所有 Q 数据引脚连接到330个电阻器、然后连接到 LED 的正极引线进行测试。  

此配置适用于我使用 Virtulos Arduino 套件获得的74ls595芯片、但不适用于我从 Mouser 获得的595芯片。 有任何关于问题可能是什么的建议、或者我是否应该让 Mouser 给我发送4个新问题或从其他公司订购? 我最初以为这可能是我的时钟脉冲、但我在数据表中说、没有与此相关的最大时钟值、因此我在555计时器上设置的200ns 脉冲应该起作用。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的电压是多少? 如果您没有电路原理图、您能否至少展示一张照片?

    您没有提到 RCLK (引脚12)。 CMOS 输入不得保持开路、否则它将悬空;您需要 RCLK 上的上升沿将移位寄存器复制到存储寄存器。

    您的原始芯片 LS 还是 HC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    我想我的问题是 RCLK。 我将其连接到 SRCLK、现在它可以正常工作。 我应该更完整地阅读数据表。 但是、我不需要将 RCLK 与原始74HC595连接。 奇怪。  

    但是的、我拥有的所有74595芯片都是 HC。