This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC595:在85度环境温度下、当 Vcc=3.3V 时、最大时钟频率是多少?

Guru**** 2925050 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/819554/sn74hc595-what-is-the-maximum-clock-frequency-when-vcc-3-3v-under-85-degree-ambient-temperature

器件型号:SN74HC595

您好!

我想知道 在85摄氏度的环境温度下、当 Vcc=3.3V 时、SN74HC595是否支持12.5MHz。

请帮帮我。 谢谢!

此致、

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    数据表中列出的最大频率范围为2V 5MHz、4.5V 25MHz、6V 29MHz。 这些值在50pF 负载条件下在包括85C 在内的整个工作温度范围内得到保证和测量。  

    因此、假设电压和频率之间存在线性关系、并使用6V 和2V 的两个外部点、我们可以看到、在3.3V 时、器件的最大频率应为12.8MHz。 实际最大频率应高于此值、因为关系不是线性的、而是对数更大。 但是、如果您的负载高于50pF、则您的最大频率可能会略低。

    我想说、如果您的负载小于50pF、则该器件在85C、3.3V Vcc 时应支持12.5MHz。

    谢谢!

    卡兰