This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WAKE#和 CLKREQ#信号扇出

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G07, SN74AUP2G07, SN74LVC07A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/819347/wake-and-clkreq-signals-fan-out

主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G07SN74AUP2G07SN74LVC07A

您好!

 

如何扇出不带 PCIe 开关控制器的系统 PCIe 的 WAKE#和 CLKREQ #信号?

我们需要1到2和1到4个缓冲器。

哪些项目可以支持这些功能、请向我们介绍。

 

注意事项

Perry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您需要开漏输出吗? 使用 SN74LVC2G07。 (SN74AUP2G07具有较低的驱动强度。)

    至少有四个输出的最小缓冲器是 SN74LVC07A、它实际上有六个输出;您可能需要使用2×SN74LVC2G07。