This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS02326A:在 SIM 卡进程之间切换

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/816930/txs02326a-switching-between-sim-cards-processes

器件型号:TXS02326A

您好、先生、

以下是需要您帮助的两种 SIM 卡切换处理问题。

如何将 SIMx 卡接口置于"时钟停止"模式?

2.在数据表中描述了切换到 SIM2卡时有两种情况。 SIM2可能处于断电模式或时钟停止模式。 是否可以在加电后将 SIM2设置为时钟停止模式? 我们希望防止在切换 SIMx 卡后执行上电序列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teresa、

    数据表中的图3显示了处于"时钟停止"模式的 SIM1接口。

    2.我看不到开机有任何问题,使其处于时钟停止模式,然后在仿真1处于活动状态时将其隔离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    感谢您的答复、但下面还有问题。

    数据表中的图3显示了处于"时钟停止"模式的 SIM1接口。

    =>我的意思是如何设置寄存器以使 SimX 进入"时钟停止"模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    我可以帮您检查此问题吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teresa、

    基带应负责启动时钟停止模式。 这不是通过写入寄存器可以使器件进入的模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    感谢您的信息。