This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN7406:功能表

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN7406, SN74LS06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/819272/sn7406-function-table

器件型号:SN7406
主题中讨论的其他器件: SN74LS06

有问题的两个 IC 是 SN7406和 SN74LS06D。  它们都声称高电平输出电压为30V、但根据 SN74LS06D 的功能表、TTL 低电平将为高阻态、而不是高输出。  我解释错误了吗?  SN7406看起来与函数表类似:

输入 A

输出 Y

h

L

L

h

 但我不确定我是否误解了 Y=Abar

SN74LS06D 的第8页上有以下功能表。

 

SN7406在表2中具有以下逻辑图。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN7406和 SN74LS06均具有集电极开路输出:

    集电极开路输出绝不能驱动高电压、因此显示"Hi-Z"的功能表是正确的。

    但是、对于集电极开路输出、最常见的做法是连接上拉电阻器、因此在实践中、引脚上会存在高电压。 与图腾柱输出的主要区别在于、高电压由外部电路施加、可能与5V VCC 不同