This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:输入驱动强度

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0304, TXB0104, SN74AXC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/818454/txb0304-input-drive-strength

器件型号:TXB0304
主题中讨论的其他器件: TXB0104SN74AXC4T245

我有一位客户担心满足以下驱动强度要求:

输入驱动器要求

TXB0304的典型 IIN 与 VIN 特性如图2所示。 为了正常运行、驱动  TXB0304数据 I/O 的器件必须具有至少±3mA 的驱动强度。

 它们的 FPGA IO 仅适用于2mA 电流。 请推荐驱动程序?

谢谢、John Garrett、TI-AFA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您要查找的关键参数是什么? 如果可能的话、可以使用 TXB0104代替具有较低驱动强度的 TXB0304。

    如果这确实是一个双向信号、那么单向驱动器将不起作用。 如果每条线路不是双向的、您可能需要使用 SN74AXC4T245等器件。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Karan!

    另一个问题是 wrt 仿真:

     我们对 TXB0304进行了仿真、振铃非常糟糕。  我可以 在单独的电子邮件中提供简单的原理图和振铃波形。 如果 您将 R1更改为更高、则振铃会更好 、但上升沿仍然不是单调的、并且上升时间很长。  在仿真中、迹线设置为非常短、但 在客户 电路板上可能会更长。  下面是几个问题:

    是否 需要此振铃?

    2. 如果是,可以采取哪些措施来减少这种情况?

    3. 该器件的走线可以驱动多长时间?

     

    谢谢、John Garrett  TI-AFA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    如前所述、TXB 器件的驱动强度不大。 发生振铃的原因是器件弱驱动输出、如果存在任何反射、则会触发单次触发、器件会在不应该时开始改变方向。 这会导致振铃。

    PCB 信号布线长度必须保持足够短、以便任何反射的往返延迟小于一次性持续时间(约10ns)、从而确保任何反射在源驱动器处遇到低阻抗。

    应使用较短的走线长度来避免过大的负载。TXB 器件是自动双向器件、其驱动强度不足以克服过度的阻性/电容负载、因此走线应尽可能短。

    请向我提供原理图、但我假设 R1是串联电阻器、当增大时、它最有可能改善阻抗匹配。

    谢谢!
    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Karan、

     R1是添加的串联电阻器、这是正确的。

    由于 TXB 器件需要较短的布线长度(多短?!)、我想最相关的问题是、我们可以推荐哪种具有类似功能的器件来实现较长的布线长度?

    再次感谢、此致、

    John Garrett、 TI-AFA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    没有比 TXB 系列具有更强驱动能力的自动双向转换器。 您唯一的选择是使用方向控制转换器、类似于 AXC 系列中的 SN74AXC4T245

    谢谢!
    卡兰