This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC165-Q1:逻辑论坛

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC165-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/819008/sn74hc165-q1-logic-forum

器件型号:SN74HC165-Q1

你(们)好

 我们设计了用于风扇电机监控的 SN74HC165-Q1。

当开关关闭时、电机的 B-EMF 流入 SN74HC165-Q1的逻辑输入引脚。

大约43V (最大值)的反向电压持续10us。

该反向电压是否会导致 IC 出现问题?

原理图和测量波形如下所示。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C 点无负电压、但3 µs 正尖峰看起来很危险。

    绝对最大额定值要求流过保护二极管(从输入引脚到 VCC)的电流必须限制为20mA。 由于该二极管上的压降约为40V、因此一定会超过电流。

    点 C 处的二极管/齐纳组合似乎不够快、无法钳制尖峰。 尝试在点 C 到 VCC 之间添加一个快速(肖特基)二极管(并确保附近有足够的去耦电容来消耗能量)。

    和/或在 C 和引脚之间添加一个电阻器(例如、40V/2.2 kΩ≈18mA)。