This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/SN64BCT25244:SN64BCT25244的 IBIS 模型

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, SN64BCT25244, SN74ABT2244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/816789/tina-spice-sn64bct25244-ibis-model-for-sn64bct25244

器件型号:SN64BCT25244
主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 SN74ABT2244A

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我正在为 SN64BCT25244逻辑器件寻找 IBIS 模型。  你能提供帮助吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lou、

    我们目前没有适用于 SN64BCT25244的 ibis 模型。 我可以为您提供该部件的 SPICE 模型、但它更像是行为模型。 这有什么帮助吗? 我还可以建议使用另一个类似 SN74ABT2244A 的器件、该器件具有 IBIS 模型。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以在仿真器中使用 SPICE 模型。  是的。  行为 SPICE 模型可能会有所帮助。

    非常感谢!

    Lou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lou、

    下面是 Spice 模型:

    e2e.ti.com/.../SN64BCT25244.cire2e.ti.com/.../SN64BCT25244.TSC

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karan、再次感谢您的帮助。  

    我在使模型与仿真器配合使用方面遇到了挑战。  我是否有机会获得该器件的 IBIS 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如前所述、我们没有用于该器件的 IBIS 模型。 您可以切换到 具有 IBIS 模型的 SN74ABT2244A。

    谢谢!
    卡兰